Lista de dispositivos
Descripción
La lista de dispositivos se utiliza para definir los dispositivos conectados a los puertos Ethernet o serial.
La lista de dispositivos conectados se define manualmente añadiendo dispositivos individuales.
Configuración de la lista de dispositivos en modo maestro
Para el modo , el uso del puerto COM es:
-
No es obligatorio definir los dispositivos Modbus RTU en la , pero es útil a la hora de gestionar el sistema.
-
Los dispositivos con el protocolo PowerLogicTM (SY/MAX) deben definirse en la .
Si ha seleccionado el modo en la página , siga los pasos para configurar la lista de dispositivos:
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1. |
En la barra de menús del dispositivo , haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2. |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestra la página Lista de dispositivos. |
|
3. |
Seleccione el número de dispositivos que se pueden visualizar (de 16 a 128) y haga clic en . |
El número de filas de la página de lista de dispositivos que se mostrará dependerá del número de dispositivos visibles que se haya seleccionado. NOTA: La comunicación del sistema se degrada cuanto mayor es el número
de dispositivos.
|
|
4. |
Seleccione el . |
Selecciona el protocolo del dispositivo conectado. |
|
5. |
Escriba el . |
Especifica el nombre del dispositivo. |
|
6. |
En el cuadro , escriba el ID local (dirección) del dispositivo esclavo en serie. |
Especifica la dirección local del dispositivo. |
|
7. |
Repita los pasos del 4 al 6 hasta especificar todos los dispositivos. |
Todos los dispositivos conectados quedan registrados. |
|
8. |
Haga clic en . |
Se actualizan los ajustes de . |
Parámetros de la lista de dispositivos en el modo maestro
|
Parámetros |
Descripción |
Ajustes |
|---|---|---|
|
|
Número máximo de dispositivos visibles en la página web. |
16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 o 128 |
|
|
Selecciona el tipo de protocolo. |
|
|
|
Indica el nombre del dispositivo esclavo. |
– NOTA: El
nombre del dispositivo debe ser un valor exclusivo.
|
|
|
Link150 |
For serial port: 1 – 247 y 255 NOTA: El ID local debe ser un valor exclusivo.
|
Configuración de la lista de dispositivos en modo esclavo
El modo esclavo del puerto serie permite que dispositivos maestros serie Modbus accedan a información desde dispositivos esclavos en serie en una red TCP/IP.
Si ha seleccionado el modo esclavo en la página , siga estos pasos para configurar la lista de dispositivos:
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1. |
En la barra de menús del dispositivo , haga clic en . |
Se abre el menú . |
|
2. |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestra la página Lista de dispositivos. |
|
3. |
Seleccione el número de los dispositivos que se pueden visualizar (de 1 a 128) y haga clic en . |
Selects the number of viewable locations that can be used to define serial slave devices connected to the Link150 gateway. |
|
4. |
Seleccione la . |
Selecciona la dirección Modbus TCP/IP que se va a asociar con el ID remoto. |
|
5. |
Escriba el . |
Muestra el nombre del dispositivo. |
|
6. |
En el cuadro , escriba el ID local (dirección) del dispositivo esclavo serie. |
Especifica la dirección del dispositivo que utilizará el dispositivo maestro Modbus local para acceder al dispositivo remoto. |
|
7. |
En el cuadro , escriba el ID remoto (dirección) del dispositivo esclavo en serie. |
Especifica la dirección del esclavo en serie del dispositivo conectado de forma remota. |
|
8. |
Repita los pasos del 4 al 7 hasta especificar todos los dispositivos. |
Link150 |
|
9. |
Haga clic en . |
Actualiza los ajustes de . |
Parámetros de la lista de dispositivos para el modo esclavo
|
Parámetros |
Descripción |
Ajustes |
|---|---|---|
|
|
Número máximo de dispositivos visibles en la página web. |
16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 o 128 |
|
|
Selecciona la dirección Modbus TCP/IP que se va a asociar con el ID remoto. |
IP de los dispositivos remotos que se han configurado en la página . |
|
|
Indica el nombre del dispositivo esclavo. |
– NOTA: El
nombre del dispositivo debe ser un valor exclusivo.
|
|
|
Link150 |
For serial port: 1-247 NOTA: El ID local debe ser un valor exclusivo.
|
|
|
ID remoto (dirección) del dispositivo esclavo en serie conectado de forma remota. |
1 – 247 y 255 NOTA: El ID remoto debe ser un valor exclusivo para la misma
conexión.
|