DOCA0110FR-07

Liste des dispositifs

Description

La liste des dispositifs sert à définir les dispositifs connectés au port Ethernet ou serial.

Elle est établie manuellement, en ajoutant les dispositifs un à un.

Configuration de la liste des dispositifs en mode maître

Voici à quoi sert le port COM en mode maître :

  • Il est inutile de définir les dispositifs Modbus RTU dans la liste des dispositifs, même s'ils facilitent la gestion de votre système.

  • Les dispositifs PowerLogicTM (SY/MAX) doivent être définis dans la liste des dispositifs.

NOTE: lorsqu'aucun protocole n'est défini, le protocole Modbus RTU est disponible par défaut.
NOTE: le nombre de dispositifs pris en charge peut être déterminé d'après le nombre de dispositifs consultables. le délai de réponse peut être configuré sur la page du port série, sous l'onglet Paramètres > Communication.
NOTE: n'utilisez pas les adresses d'esclave série 1 et 16 en mode de transmission automatique dans une topologie en chaîne combinant plusieurs protocoles (un chaînage simple avec des dispositifs utilisant le protocole PowerLogicTM et d'autres faisant appel à Modbus RTU/Jbus).

La figure suivante montre la passerelle Link150 dans une topologie en mode maître :

NOTE: Dans certains cas spécifiques, le nombre maximum de dispositifs esclaves peut être étendu à 128 au moyen d'un répéteur.

Si vous avez sélectionné le mode Maître sur la page Port série, procédez comme suit pour configurer la liste des dispositifs :

Étape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2.

Dans le sous-menu Communication du menu Paramètres, cliquez sur Liste des dispositifs.

Affiche la page Liste des dispositifs.

3.

Sélectionnez le nombre de dispositifs consultables (de 16 à 128), puis cliquez sur Appliquer les modifications.

Le nombre de lignes dans la liste des dispositifs correspond au nombre de dispositifs consultables sélectionné.

NOTE: plus le nombre de dispositifs est élevé, plus les communications système se dégradent.

4.

Sélectionnez le protocole.

Sélectionne le protocole du dispositif connecté.

5.

Saisissez le nom du dispositif.

Définit le nom du dispositif.

6.

Dans la zone ID local, saisissez l'ID local (adresse) du dispositif esclave en série.

Définit l'adresse locale du dispositif.

7.

Répétez les étapes 4 à 6 jusqu'à ce que tous les dispositifs soient définis.

Définit tous les dispositifs connectés.

8.

Cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour les paramètres de la Liste des dispositifs.

Paramètres de la liste des dispositifs en mode maître

Paramètres

Description

Réglages

Nombre de dispositifs consultables

Nombre maximum de dispositifs pouvant être affichés sur la page Web.

16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 ou 128

Protocole

Permet de sélectionner le type de protocole.

  • Modbus (réglage d'usine)

  • PowerLogic

  • JBus

Nom du dispositif

Indique le nom du dispositif esclave.

NOTE: le nom du dispositif doit être unique.

ID local

Adresse locale du dispositif connecté à la passerelle Link150.

Pour le port série : 1 à 247 et 255

NOTE: l'ID local doit être unique.

Configuration de la liste des dispositifs en mode esclave

En mode esclave, les dispositifs maîtres Modbus en série peuvent accéder aux informations des dispositifs esclaves en série sur un réseau TCP/IP.

La figure suivante montre la passerelle Link150 dans une topologie en mode esclave :

Si vous avez sélectionné le mode Esclave sur la page Port série, procédez comme suit pour configurer la liste des dispositifs :

NOTE: avant de configurer la liste des dispositifs en mode esclave, veillez à définir l'adresse IP des dispositifs distants sur la page Port série.

Étape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2.

Dans le sous-menu Communication du menu Paramètres, cliquez sur Liste des dispositifs.

Affiche la page Liste des dispositifs.

3.

Sélectionnez le nombre de dispositifs consultables (entre 1 et 128), puis cliquez sur Appliquer.

Sélectionne le nombre d'emplacements consultables pouvant être utilisés pour définir des dispositifs esclaves en série connectés à la passerelle Link150.

4.

Sélectionnez la connexion.

Sélectionne l'adresse Modbus TCP/IP à associer à l'ID de dispositif distant.

5.

Saisissez le nom du dispositif.

Définit le nom du dispositif.

6.

Dans la zone ID local, saisissez l'ID local (adresse) du dispositif esclave en série.

Définit l'adresse à l'aide de laquelle le dispositif maître Modbus local accèdera au dispositif distant.

7.

Dans la zone Identification distante, saisissez l'ID distant (adresse) du dispositif esclave en série.

Définit l'adresse esclave série du dispositif connecté à distance.

8.

Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que tous les dispositifs soient définis.

Renseigne toutes les informations de mappage permettant à la passerelle Link150 de communiquer avec les dispositifs distants.

9.

Cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour les paramètres de la liste des dispositifs.

Paramètres de la liste des dispositifs en mode esclave

Paramètres

Description

Réglages

Nombre de dispositifs consultables

Nombre maximum de dispositifs pouvant être affichés sur la page Web.

16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 ou 128

Connexion

Sélectionne l'adresse Modbus TCP/IP à associer à l'ID de dispositif distant.

Adresses IP des dispositifs distants configurées sur la page Port série.

Nom du dispositif

Indique le nom du dispositif esclave.

NOTE: le nom du dispositif doit être unique.

ID local

Adresse locale du dispositif connecté à la passerelle Link150.

Pour le port série : 1-247

NOTE: l'ID local doit être unique.

Identification distante

ID distant (adresse) du dispositif esclave en série connecté à distance.

1 à 247 et 255

NOTE: l'ID distant doit être unique pour une connexion.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?