DOCA0110ZH-06

IP 网络服务

说明

此页让您能够配置设置并激活 IP 网络服务。

IP 网络服务配置程序

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2.

设置菜单的通讯子菜单中,单击 IP 网络服务

显示 IP 网络服务配置选项。

3.

输入 HTTP/Web、HTTPS、Modbus TCP、ION Pass Through、Modbus TCP 代理(用于从站模式)、发现、DNS 和 SNMP 端口参数。

选择 IP 网络服务端口选项。

4.

单击应用更改

Link150 网关的 IP 网络服务端口设置随即更新。

IP 网络服务参数

参数

说明

设置

HTTP/Web 端口

允许设置 HTTP/Web 服务器的端口号。

1–65534

缺省设置:80

HTTPS 端口

允许启用或禁用 HTTPS 服务器并设置 HTTPS 服务器的端口号。

1–65534

缺省设置:443

Modbus TCP

允许启用或禁用 Modbus/TCP 服务。

1–65534

缺省设置:502

ION Pass Through

允许启用或禁用 ION PassThrough 服务。

已启用

已禁用(出厂设置)

Modbus TCP 代理

允许 Modbus TCP 主站从 Link150 网关的从站获取数据。这仅适用于 Link150 网关处于从站模式的情形。

已启用

已禁用(出厂设置)

发现

允许启用或禁用 DPWS 服务。

已启用(出厂设置)

已禁用

允许启用和禁用静音模式,并允许设置端口号。

1– 65534

缺省设置:5357

DNS

允许设置 DNS 服务器的端口号。

1– 65534

缺省设置:53

SNMP

允许启用或禁用 SNMP 服务。

已启用

已禁用(出厂设置)

允许设置监听和通知端口。

监听端口:

  • 1– 65534

  • 缺省设置:161

通知端口:

  • 1– 65534

  • 缺省设置:162

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?