DOCA0110ES-07

Configuración avanzada de Ethernet

Ajustes de la configuración avanzada de Ethernet

Esta página permite configurar los ajustes avanzados de Ethernet.

AVISO
Solo personal cualificado debe modificar la configuración avanzada de Ethernet de la pasarela Link150. Realice dichas modificaciones sólo después de haber leído y comprendido la configuración avanzada de Ethernet.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en Configuración avanzada de Ethernet.

Muestra los ajustes avanzados de Ethernet.

3

Configure los ajustes avanzados de Ethernet y haga clic en Aplicar cambios.

Actualiza los ajustes de Link150 Ethernet y de TCP/IP.

NOTA: Haga clic en el botón Predeterminados para cambiar la configuración avanzada de Ethernet al valor predeterminado.

Lista de la configuración avanzada de Ethernet del Link150

Opción

Descripción

Ajustes

Período de Vida

Identifica el número de enrutadores por los que puede pasar un paquete TCP.

De 1 a 255 (saltos)

60 saltos (ajuste de fábrica)

Activar Mantener activado TCP

Permite activar o desactivar las transmisiones Mantener activado TCP. Si está desactivado, los paquetes Mantener activado no se envían y la conexión permanece abierta hasta que se cierra.

  • Activado (ajuste de fábrica)

  • Desactivado

Hora

Temporizador que detecta si un dispositivo conectado en una conexión inactiva pasa a estar no disponible debido a eventos como un reinicio o un cierre del sistema.

De 1 a 65.000 s

30 s (ajuste de fábrica)

Tiempo de espera de la caché ARP

Permite especificar cuánto tiempo pueden mantenerse las entradas en la caché de ARP (Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones).

De 1 a 65.000 min

15 min (ajuste de fábrica)

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?