Cuentas de usuario
Descripción
Los usuarios del Link150 tienen asignados nombres de usuario y contraseñas. Cada usuario pertenece a un grupo y cada grupo tiene derechos de acceso a las páginas web del Link150 asignadas por el administrador del Link150.
Hay dos cuentas de usuario predefinidas:
-
(la contraseña predeterminada es )
-
(la contraseña predeterminada es )
![]() |
---|
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Cambie las contraseñas predeterminadas del primer
uso para evitar un acceso no autorizado a la configuración, los
controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Procedimiento de configuración de cuentas de usuario
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1. |
En la barra de menús del dispositivo , haga clic en . |
Se abre el menú . |
2. |
Desde el menú , en el submenú , haga clic en . |
Se muestra la información de las cuentas de usuario. |
3. |
Haga clic en y complete los campos , y ; a continuación, seleccione . |
El nombre, la contraseña y la función de la nueva cuenta usuario quedan registrados. |
4. |
Haga clic en . |
Crea la nueva cuenta de usuario para la pasarela Link150. |
Usuarios
Además de las dos cuentas de usuario predeterminadas, puede crear hasta 11 cuentas de usuario.
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Introduzca un nombre de entre 4 y 16 caracteres para el nuevo usuario. NOTA: El
nombre de usuario distingue entre mayúsculas y minúsculas;
además, no se permiten espacios en blanco.
|
|
Introduzca una contraseña de entre 8 y 16 caracteres para el nuevo usuario. NOTA: La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas
y debe contener al menos un número, una mayúscula y un carácter
especial.
|
|
Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla. NOTA: La contraseña distingue
entre mayúsculas y minúsculas.
|
|
Seleccione una función para el nuevo usuario. |
Cuentas y contraseñas del Link150
Cuentas |
Contraseña |
---|---|
|
NOTA:
es la contraseña predeterminada. También
se puede utilizar como contraseña definida por el usuario.
|
|
NOTA:
es la contraseña predeterminada. Esta contraseña
se puede configurar y puede contener de 8 a 16 caracteres, con
al menos un número, una mayúscula y un carácter especial.
|
Cuentas definidas por el usuario (11 cuentas posibles) |
Contraseñas definidas por el usuario |