0614IB1702

查找 Masterpact MTZ 脱扣或报警的原因

在操作设备时,用户可能面临两种关键情况:

  • 断路器自动脱扣,从而中断供电。

  • 断路器未脱扣,但 Micrologic X 控制单元检测到报警:

    • 对于高严重性报警,工作 LED 为红色,指示急需采取纠正措施。

    • 对于中等严重性报警,工作 LED 为橙色,指示需要计划开展纠正措施。

Masterpact MTZ 脱扣或报警的通知

脱扣或报警事件的通知方式为:

  • 在 Micrologic X 控制单元 HMI 上,通过脱扣原因 LED 或工作 LED 来指示。在控制单元受电的情况下,屏幕上显示红色或橙色弹出消息。

  • 通过过流脱扣开关 (SDE) 来指示。

取决于所安装的选件,脱扣或报警事件的通知方式还可以有:

  • 通过额外的过流脱扣开关 (SDE2) 来指示。

  • 通过可编程触点 (M2C) 的输出来指示。

  • 通过 IO 应用程序模块的输出来指示。

  • 通过经 IFE 或 EIFE 接口发送的电子邮件来通知。

  • 在连接到通讯网络的远程控制器上(通过用户自定义的应用程序)通知。

  • 在 FDM128 显示器上显示。

活动的报警也可以通过以下方式查阅:

  • 在安装有 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机上查阅,其中该 App 通过以下方式连接到 Micrologic X 控制单元:

    • 蓝牙。

    • USB OTG 连接。

  • 在通过以下方式连接到 Micrologic X 控制单元的 Ecoreach 软件上查阅:

    • USB 连接。

    • 以太网接口。

    • IFM Modbus-SL (RTU) 接口。

  1. Com’X Energy Server

  2. 用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器

  3. 以太网交换机

  4. 用于单个 Masterpact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

  5. 用于单个 Masterpact MTZ 断路器的 IFE 以太网接口

  6. 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

  7. 用于事件通知的 IO 模块输出

  8. ULP 端口模块

  9. 一个或两个过流脱扣开关 (SDE)

  10. 两个可选的可编程触点 (M2C)

  11. Micrologic X 控制单元 HMI

  12. 抽出式 Masterpact MTZ 断路器

  13. 固定式 Masterpact MTZ 断路器

利用 Micrologic X 控制单元识别 Masterpact MTZ 脱扣或报警的原因

可以利用以下其中一种方法来本地识别脱扣或报警的原因:

  • Micrologic X 控制单元 HMI 上的指示灯(参见 利用 Micrologic X 控制单元识别 Masterpact MTZ 脱扣或报警的原因):

    • 断路器上的故障脱扣复位按钮 (A)。

    • Micrologic X 健康状态 LED(就绪和工作 LED)(B)。

    • Micrologic X 显示屏 (C)。

    • 脱扣原因 LED (D)。

  • 安装有 Masterpact MTZ Mobile App 的智能手机,能够通过以下方式获取脱扣原因、脱扣或报警上下文以及设备 ID:

    • NFC。

    • 蓝牙。

    • USB OTG 连接。

  1. 故障脱扣复位按钮

  2. 健康状态 LED

  3. Micrologic X 显示屏

  4. 脱扣原因 LED

注: 可选的 Power Restoration Assistant Digital Module 为脱扣后的电源恢复提供帮助。

有关更多信息,请参阅 Micrologic X - 控制单元 - 用户指南(参见 相关文档)。

Masterpact MTZ 断路器脱扣后的诊断数据

Micrologic X 控制单元受电后,诊断数据可用。

如果 Micrologic X 控制单元不由外部 24 Vdc 电源永久性地供电,则通过 mini USB 端口将 Micrologic X 控制单元连接到外部电源(比如 Mobile Power Pack 移动电源),以便能够访问诊断数据。

当 Micrologic X 控制单元采用外部供电时,诊断数据的可用性取决于 Micrologic X 控制单元的状态:

  • 如果 Micrologic X 控制单元运行状况健康,则所有诊断数据都可用。

  • 如果存在无效的 Micrologic X 控制单元自测试,那么可用的诊断数据将视情况而有所不同。

  • 如果 Micrologic X 控制单元无法工作,则没有数据直接可用。但可以使用 Masterpact MTZ Mobile App 中的 NFC 功能提取一些数据。

脱扣原因 LED 和工作 LED 由 Micrologic X 控制单元内置锂电池供电,在控制单元没有其他电源来源的情况下,会持续亮起四小时。如要在四小时后再次打开脱扣原因 LED,则按下测试/复位按钮。

利用显示屏和 LED 查找脱扣原因

断路器自动脱扣,从而中断供电,并且故障脱扣复位按钮弹出。

状态 LED

Micrologic X 显示屏

脱扣原因 LED

可能原因

就绪 LED 绿灯闪烁。

工作 LED 熄灭。

其中一个脱扣原因 LED 亮红灯。

网络上存在电气故障(参见 在因电气故障而脱扣之后复位断路器)。

就绪 LED 熄灭。

工作 LED 为红色。

所有 LED 都亮起。

无效的 Micrologic X 控制单元自测试(参见 在因无效的 Micrologic X 控制单元自测试而脱扣之后复位断路器)。

利用显示屏和 LED 查找报警原因

断路器未脱扣,但 Micrologic X 控制单元工作 LED 亮起。

状态 LED

Micrologic X 显示屏

脱扣原因 LED

可能原因

就绪 LED 绿灯闪烁。

工作 LED 为橙色。

所有 LED 都熄灭。

中等严重性报警(参见 检测到中等严重性 Micrologic X 报警后的建议操作)。

工作 LED 为红色。

就绪 LED 绿灯闪烁。

工作 LED 为红色。

就绪 LED 熄灭。

所有 LED 都熄灭。

所有 LED 都亮起。

高严重性报警(参见 检测到高严重性 Micrologic X 控制单元报警后的建议操作)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?