Tests des appareils Masterpact MTZ2/MTZ3
Cette section décrit les tests à réaliser lors de la mise en service d'un appareil MTZ :
-
Vérifications fonctionnelles
-
Vérification du moteur de réarmement du ressort (MCH) (le cas échéant)
-
Vérification des contacts programmables M2C et du module d'E/S (le cas échéant)
-
Vérification de la continuité électrique
-
Vérification de l'isolation haute tension
-
Vérification de l'état du voyant Micrologic X Ready
-
Test du mécanisme de déclenchement à l'aide du logiciel Ecoreach
-
Test du mécanisme de déclenchement à l'aide du bouton de test (unités de contrôle Micrologic 6.0 X uniquement)
Ne faites que les tests obligatoires, selon le type d'appareil Masterpact MTZ et les fonctions utilisées, et consignez les résultats sur le formulaire de test (voir Formulaire de test des appareils Masterpact MTZ. En cas de non-conformité, consignez le résultat (pour référence ultérieure) et NE METTEZ PAS l'appareil Masterpact MTZ en service.
Vérifications fonctionnelles des appareils Masterpact MTZ
Vérifiez le fonctionnement de l'appareil Masterpact MTZ et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Armez manuellement le mécanisme en abaissant la poignée d'armement du ressort d'accumulation d'énergie. |
2 |
Fermez l'appareil. Contrôlez la fermeture de l'appareil dans les différents modes de contrôle et par les différents moyens disponibles. |
3 |
Ouvrez l'appareil. Contrôlez l'ouverture de l'appareil dans les différents modes de contrôle et par les différents moyens disponibles. |
Vérification du moteur de réarmement du ressort des appareils Masterpact MTZ (MCH) (Si installé)
Vérifiez le fonctionnement du moteur de réarmement du ressort et relevez les résultats sur le formulaire de test.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Coupez l'alimentation du moteur de réarmement du ressort (MCH). |
2 |
Effectuer un cycle ouverture/fermeture/ouverture pour désarmer le mécanisme. |
3 |
Avec l'appareil en position "ouvert" et le mécanisme désarmé, vérifiez la continuité électrique entre les borniers B1 et B2 et la non-continuité électrique entre les borniers B1 et B3. |
4 |
Armez manuellement le mécanisme. |
5 |
Remettez l'alimentation du moteur de réarmement du ressort (MCH). L'appareil se ferme et le mécanisme s'arme automatiquement. |
6 |
Vérifiez la continuité électrique entre les borniers B1 et B3. |
7 |
Faites fonctionner l'appareil plusieurs fois pour vérifier que le mécanisme de ressort se réarme automatiquement après chaque opération de fermeture. |
Vérification des appareils Masterpact MTZ - Contacts programmables et modules d'E/S (si installés)
Vérifiez le fonctionnement des entrées et sorties et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Raccordez par câble un PC exécutant le logiciel Ecoreach au port mini-USB situé sur la face avant de l'unité de contrôle Micrologic X. |
2 |
Forcez l'état des deux entrées des contacts programmables M2C et contrôlez le fonctionnement. |
3 |
Forcez l'état des six entrées numériques et des trois sorties du ou des deux module(s) d'E/S de l'IMU pour contrôler le câblage du disjoncteur. Contrôlez le fonctionnement. |
Vérification du module ESM (si installé)
Vérifiez le fonctionnement du module ESM (commutation de la fonction ERMS) et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Assurez-vous que l'unité de contrôle Micrologic X est alimentée en permanence par une source 24 VCC. |
2 |
Connectez le module ESM de commutation ERMS à un commutateur externe avec alimentation 24 VCC ou 24-120 VCA. |
3 |
Activez la fonction ERMS en positionnant le commutateur externe sur Enclencher. Vérifiez que les événements suivants se produisent :
|
4 |
Désactivez la fonction ERMS en plaçant le commutateur externe sur la position Désenclencher, puis vérifiez au bout de trois secondes que l'unité de contrôle Micrologic X revient à son état d'origine. |
Vérification de la continuité électrique des appareils Masterpact MTZ
Vérifiez la continuité électrique à l'aide d'un multimètre ou d'un testeur de continuité et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Fermez l'appareil. |
2 |
Vérifiez la continuité électrique entre les bornes d'alimentation supérieures et inférieures, et ce pour chaque phase :
|
Vérification de l'isolation haute tension des appareils Masterpact MTZ
Des tests diélectriques sont effectués pour vérifier l'isolation entre les phases et l'isolation entre chaque phase et la terre. L'équipement utilisé pour mener ces tests crée une tension de fort potentiel (des milliers de volts) pour vérifier l'intégrité diélectrique ou l'intégrité de l'isolation.
S'il est inclus avec l'unité de contrôle Micrologic X, le module d'alimentation électrique (VPS) connecte et déconnecte l'unité de contrôle aux connexions de tension du disjoncteur.
Avant toute opération de vérification de l'isolation haute tension, placez le module VPS en position Débroché et débranchez les câbles du port mini-USB à l'avant de l'unité de contrôle Micrologic X. Pour plus d'informations sur la déconnexion du module VPS, consultez la fiche d'instructions NVE40741 sur le site Web de Schneider Electric.
ATTENTION |
---|
DÉTÉRIORATION DU MODULE VPS
Avant de réaliser un test diélectrique sur l'équipement,
déconnectez le module VPS en tirant dessus pour le mettre en
position déconnectée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Vérifiez la résistance de l'isolation et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Débrochez le module VPS et débranchez les câbles du port mini-USB à l'avant de l'unité de contrôle Micrologic X. |
2 |
Fermez l'appareil. |
3 |
A l'aide d'un appareil de mesure 500 Vcc, mesurez la résistance d'isolation entre une phase et les deux autres phases reliées à la terre. Répétez l'opération pour chaque phase. |
4 |
Ouvrez l'appareil Masterpact MTZ en actionnant le bouton-poussoir d'ouverture. |
5 |
A l'aide d'un appareil de mesure 500 Vcc, mesurez la résistance d'isolation entre une phase et la terre (les autres phases sont toutes reliées à la terre). Répétez l'opération pour chaque phase. |
6 |
Vérifiez que la résistance d'isolation est à chaque fois supérieure à 5 MΩ. Si vous n'obtenez pas ce résultat, contactez votre service de maintenance sur site Schneider Electric. |
Consultation du voyant Ready de l'unité de contrôle Micrologic X
Vérifiez le fonctionnement de l'unité de contrôle Micrologic X et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Alimentez l'unité de contrôle Micrologic X, par exemple en branchant un PC ou un Mobile Power Pack sur le port mini-USB en face avant. |
2 |
Vérifiez que le voyant Ready de l'unité de contrôle Micrologic X est vert clignotant. Le voyant Ready clignote en vert pour indiquer que :
|
3 |
Si le voyant Ready n'est pas vert clignotant, consultez le chapitre traitant des situations critiques (voir Cas critiques liés à la gamme Masterpact MTZ). |
Test de la fonction de déclenchement à l'aide du logiciel Ecoreach
Testez le mécanisme de déclenchement de l'appareil Masterpact MTZ et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Fermez le disjoncteur. |
2 |
Raccordez par câble un PC exécutant le logiciel Ecoreach au port mini-USB situé sur la face avant de l'unité de contrôle Micrologic X. |
3 |
Dans le logiciel Ecoreach, sélectionnez le disjoncteur et connectez-vous à lui. |
4 |
Forcez le disjoncteur à se déclencher en cliquant sur le bouton Forcer le déclenchement sur l'écran Ecoreach. Cette action est protégée par un mot de passe. |
5 |
Vérifiez que le disjoncteur est ouvert. |
6 |
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
7 |
Vérifiez que le voyant Isd/Ii est allumé. |
8 |
Vérifiez le basculement des contacts SDE. |
9 |
Après les tests, réarmez le disjoncteur. |
Test du mécanisme de déclenchement à l'aide du bouton de test (unités de contrôle Micrologic 6.0X)
Testez le mécanisme de déclenchement des Masterpact MTZ quand une unité de contrôle Micrologic 6.0 X est installée et consignez les résultats dans le formulaire de test.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Fermez le disjoncteur. |
2 |
A l'aide d'un tournevis fin, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton de test de l'unité de contrôle. |
3 |
Vérifiez que le disjoncteur est ouvert. |
4 |
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
5 |
Vérifiez que le voyant Ig/IΔn est allumé. |
6 |
Vérifiez le basculement des contacts SDE. |
7 |
Après les tests, réarmez le disjoncteur. |
Masterpact MTZ2/MTZ3 - Tests de communication
Test du réseau de communication à l'aide du logiciel Ecoreach
Utilisez le logiciel Ecoreach pour tester le réseau de communication entre tous les appareils communicants du projet :
-
Appareils connectés au réseau Ethernet via une interface IFE ou EIFE.
-
Appareils connectés à un réseau série Modbus via une interface IFM Modbus SL (RTU) empilée sur un serveur Ethernet.
-
Appareils connectés à un réseau série Modbus depuis une interface IFM Modbus SL (RTU).
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez un PC exécutant le logiciel Ecoreach au réseau Ethernet à l'aide d'un câble RJ45, par exemple sur l'interface Ethernet IFE ou EIFE ou sur l'interface IFM. |
2 |
Dans le logiciel Ecoreach, sous Créer un rapport → Test de communication et rapport, sélectionnez les appareils à tester dans la liste des appareils communicants définis dans le projet. |
3 |
Cliquez sur Exécuter le test. Tous les appareils sélectionnés sont testés. |
4 |
Les résultats s'affichent à la fin du test. |
5 |
Générez un rapport de test de communication à l'aide du logiciel Ecoreach, et sauvegardez ou imprimez-le, selon vos besoins. |
Tests de contrôle à distance des appareils Masterpact MTZ
Si l'appareil Masterpact MTZ peut être ouvert et fermé à distance via le réseau de communication, utilisez les tests suivants pour contrôler le fonctionnement du contrôle à distance :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez un PC exécutant le logiciel Ecoreach au réseau Ethernet à l'aide d'un câble RJ45, par exemple sur l'interface Ethernet IFE ou EIFE. |
2 |
Vérifiez que le mode de contrôle sélectionné est Auto : à distance. |
3 |
Dans le logiciel Ecoreach, sélectionnez le disjoncteur et connectez-vous à lui. |
4 |
Cliquez sur l'onglet Equipement pour accéder aux boutons Ouvrir et Fermer. |
5 |
Vérifiez qu'il est possible d'ouvrir et de fermer l'appareil à distance. Ces actions sont protégées par un mot de passe. |