Cierre de aparatos Masterpact MTZ
Condiciones necesarias para el cierre
![]() |
---|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación
eléctrica aguas abajo.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones
graves o provocar daños en el equipo.
|
Para cerrar el aparato se deben cumplir las condiciones siguientes:
-
El aparato está abierto (O).
-
El muelle resorte de cierre está cargado.
-
El aparato está preparado para cerrarse y se muestra OK.
Cierre del mecanismo de Masterpact MTZ2/MTZ3
En las tablas siguientes se muestran las distintas formas de cerrar el aparato en los diferentes modos de control disponibles.
El aparato se puede cerrar de las formas siguientes en todos los modos de control:
Además, el dispositivo se puede cerrar de las siguientes maneras si está configurado el modo de control Automático.
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Tipo de cierre |
Modo de control |
Accesorios |
Acción de cierre |
---|---|---|---|
Mediante el módulo IO |
Automático: local |
Cierre por derivación para comunicación (XF com&diag) Motor de rearme del mando de cierre (MCH) Módulo de puerto ULP Módulo IO |
Cierre el aparato usando la aplicación predefinida 2, funcionamiento del interruptor, del módulo IO.
|
Motor de rearme del mando de cierre (MCH) |
|||
Módulo de puerto ULP |
|||
Módulo IO |
|||
Mediante el software Ecoreach |
Auto: Local |
Cierre por derivación para comunicación (XF com&diag) |
Envíe un comando de cierre al aparato desde el software Ecoreach instalado en un PC conectado localmente al aparato a través del puerto mini USB de la unidad de control Micrologic X. La acción de cierre está protegida con contraseña. Consulte la ayuda online de Ecoreach (DOCA0069EN). |
Motor de rearme del mando de cierre (MCH) |
|||
Mediante la aplicación móvil de Masterpact MTZ |
Auto: Local |
Cierre por derivación para comunicación (XF diag&com) |
Envíe un comando para cerrar el aparato desde la aplicación móvil de Masterpact MTZ con el módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact, a través de la comunicación inalámbrica Bluetooth o la conexión USB OTG. La acción de cierre está protegida con contraseña. |
Motor de rearme del mando de cierre (MCH) |
|||
Módulo digital de asistente de funcionamiento del Masterpact |
|||
Mediante comunicación |
Automático: remoto |
Cierre por derivación para comunicación (XF diag&com) |
Envíe un comando de cierre al aparato a través de la red de comunicación. Esta acción de cierre está protegida con contraseña. Consulte Masterpact MTZ - Guía de comunicación Modbus (OCA0105EN). NOTA: El software Ecoreach instalado en un
PC conectado al aparato a través de la red de comunicación
se puede usar para enviar comandos de cierre.
|
Motor de rearme del mando de cierre (MCH) |
|||
Módulo de puerto ULP |
|||
Interfaz de comunicación |
|||
A través de las páginas web IFE/EIFE |
Automático: remoto |
Cierre por derivación para comunicación (XF diag&com) |
Envíe un comando de cierre al aparato desde la página web de control IFE/EIFE. Esta acción de cierre está protegida con contraseña. Consulte: |
Motor de rearme del mando de cierre (MCH) |
|||
Módulo de puerto ULP |
|||
Interfaz de comunicación |
Si el aparato no se cierra, consulte el capítulo de solución de problemas.
Inhibición de la función de cierre de Masterpact MTZ2/MTZ3
La función de cierre puede inhibirse enviando un comando a través de:
-
La red de comunicación a través de Ethernet Modbus/TCP.
-
El módulo IO.
![]() |
---|
RESTRICCIÓN DE INHIBICIÓN DE CIERRE
No utilice la inhibición de la orden de cierre para
bloquear el dispositivo en posición abierta.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones
graves o provocar daños en el equipo.
|
La inhibición de la orden de cierre sólo inhibe las órdenes de cierre permitidas en el modo de control automático. Las órdenes de cierre emitidas desde el botón pulsador de cierre mecánico o BPFE, o bien desde el botón pulsador conectado directamente al cierre por derivación de XF no se inhibirán.