Ouverture des appareils Masterpact MTZ
Conditions requises pour l'ouverture
Vous ne pouvez ouvrir un appareil que s'il est fermé (I).
Ouverture du mécanisme Masterpact MTZ2/MTZ3 dans tous les modes de contrôle
Les méthodes d'ouverture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :
![]() |
---|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Si l'appareil ne s'ouvre pas, consultez le chapitre Dépannage.
Ouverture du mécanisme Masterpact MTZ2/MTZ3 en mode de contrôle automatique
Des méthodes d'ouverture supplémentaires existent lorsque le mode de contrôle configuré est Auto.
![]() |
---|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Type d'ouverture |
Mode de contrôle |
Accessoires |
Action d'ouverture |
---|---|---|---|
Via le module d'E/S |
Auto : local, ou Auto : à distance |
Bobine d'ouverture communicante (MX diag&com) |
Ouvrez l'appareil à l'aide de l'application prédéfinie 2 de manipulation du disjoncteur du module d'E/S.
Reportez-vous au document Enerlin'X IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur (0613IB1317). |
Port ULP |
|||
Module d'E/S |
|||
Via le logiciel Ecoreach |
Auto : Local |
Bobine d'ouverture communicante (MX diag&com) |
Envoyez une commande d'ouverture via le logiciel Ecoreach depuis un PC connecté en local à l'appareil par le port mini-USB de l'unité de contrôle Micrologic X. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. Reportez-vous au document Ecoreach - Aide en ligne (DOCA0069FR). |
Via Masterpact MTZ Mobile App |
Auto : Local |
Bobine d'ouverture communicante (MX diag&com) |
Envoyez à l'appareil une commande d'ouverture depuis Masterpact MTZ Mobile App avec Masterpact Operation Assistant Digital Module, via la communication sans fil Bluetooth ou la connexion USB OTG. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. |
Masterpact Operation Assistant Digital Module |
|||
Par communication |
Auto : à distance |
Bobine d'ouverture communicante (MX diag&com) |
Envoyez une commande d'ouverture à l'appareil via le réseau de communication. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. Reportez-vous au document Masterpact MTZ - Guide de communication Modbus (OCA0105FR). NOTE: Le logiciel Ecoreach installé sur un PC connecté
à l'appareil via le réseau de communication peut être
utilisé pour envoyer des commandes d'ouverture.
|
Module à port ULP |
|||
Interface de communication |
|||
Via les pages Web IFE/EIFE |
Auto : à distance |
Bobine d'ouverture communicante (MX diag&com) |
Envoyez une commande d'ouverture à l'appareil depuis la page Web de contrôle IFE/EIFE. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. Consultez les documents suivants : |
Module à port ULP |
|||
Interface de communication |
Si l'appareil ne s'ouvre pas, consultez le chapitre Dépannage.