Aparato fijo Masterpact MTZ2/MTZ3
Descripción de modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3
En la imagen siguiente se muestra la versión estándar del aparato fijo.
Descripción de los accesorios del modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3
En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el aparato fijo. Para Z1 y Z2, consulte las imágenes siguientes.
Descripción del bornero del modelo fijo de Masterpact MTZ2/MTZ3
Asignación de los borneros
Bloque |
Marcas |
Descripción |
Estándar / Opcional |
---|---|---|---|
A |
COM |
Bornero de la fuente de alimentación
externa de la unidad de control Micrologic X |
Estándar |
UC1 |
Enclavamiento selectivo de zona, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF |
Opcional |
|
UC2 |
Sensores externos neutros, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF |
Opcional |
|
SDE2/RES |
Conmutador de disparo por sobreintensidad (SDE2) o rearme eléctrico a distancia (RES) |
Opcional |
|
UC4 |
Conector de tensión externo |
Opcional |
|
UC3 |
Conector de tensión externo |
Opcional |
|
M2C |
Contactos programables |
Opcional |
|
SDE1 |
Conmutador de disparo por sobreintensidad 1 |
Estándar |
|
B |
MN/MX2 |
Bobina de disparo de falta de tensión (MN) o disparo por derivación (MX) |
Opcional |
MX1 |
Disparo por derivación |
Opcional |
|
XF |
Cierre por derivación |
Opcional |
|
PF |
Contacto preparado para cerrar |
Opcional |
|
MCH |
Motor de rearme del mando de cierre |
Opcional |
|
C |
OF21–OF24 |
4 interruptores auxiliares (OF) |
Opcional |
OF11–OF14 |
4 interruptores auxiliares (OF) |
Opcional |
|
OF1–OF4 |
4 interruptores auxiliares (OF) |
Estándar |