0614IB1701

Masterpact MTZ2/MTZ3 操作附件

Masterpact 分励合闸线圈 (XF)、分励脱扣线圈 (MX) 和欠压线圈 (MN) 附件

分励合闸线圈 (XF)、分励脱扣线圈 (MX) 和欠压线圈 (MN) 是选配在设备内部的附件。它们可以是标准类型或诊断和通信类型(对于欠压线圈 (MN),为标准类型或带诊断功能)。

标准 XF、MX 和 MN 附件可以具有脉冲式操作或持续保持的操作,具体取决于所接收到的命令。

Masterpact 分励合闸线圈 (XF)

Masterpact 分励合闸线圈 (XF) 可作为标配件提供,也可以结合有诊断和通讯功能。

如果弹簧机构已储能,那么分励合闸线圈在通电后立即使断路器合闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 标准分励合闸线圈 (XF):NVE40749

  • 诊断和通信分励合闸线圈 (XF diag&com):NVE40766

Masterpact 分励脱扣线圈 (MX)

Masterpact 分励脱扣线圈 (MX) 可作为标配件提供,也可以结合有诊断和通讯功能。

分励脱扣线圈在通电后立即使断路器分闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。如果保持此命令,MX 标准脱扣线圈就会使断路器锁定在 OFF 位置。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 标准分励脱扣线圈 (MX):NVE40749

  • 诊断和通信分励脱扣线圈 (MX diag&com):NVE40766

Masterpact 欠压线圈 (MN)

Masterpact 欠压线圈 (MN) 可作为标配件提供,也可以结合有诊断和通讯功能。

电源电压跌至其额定电压的 35% 至 70% 之间时,欠压线圈立即使断路器分闸。如果线圈没有接收到电源,则无论是通过手动操作还是电气操作,都无法使断路器合闸。任何尝试使断路器合闸的操作都对主触点不起作用。线圈的电源电压返回到其额定电压的 85% 后,断路器才能再次合闸。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

Masterpact 通讯内部隔离模块

Micrologic X 控制单元的内部隔离模块提供符合 IEC 60664-1 要求的双重隔离(高达 12 kV)。它还提供诊断和通信分励合闸线圈 (XF diag&com)、诊断和通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)、诊断欠压线圈 (MN diag) 以及电气合闸按钮 (BPFE) 之间的隔离。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE40748

Masterpact 电气合闸按钮 (BPFE)

电气合闸按钮 (BPFE) 负责执行断路器的电气合闸。它考虑了设备的内部合闸条件以及属于整套安装的控制和监测系统的一部分的外部条件。它连接到标准分励合闸线圈 (XF) 或通信分励合闸线圈 (XF diag&com)。

如果正在使用 BPFE,则建议利用 VBP 附件锁定合闸按钮,让其无法被他人使用,因为合闸按钮并未考虑内部和外部条件。

它是选装在设备前罩上的附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE40773

Masterpact 准备合闸触点 (PF)

准备合闸触点 (PF) 远程指示断路器已准备好合闸。

在以下情况下,它指示断路器已准备好合闸:

  • 断路器处于分闸位置。

  • 弹簧机构已储能。

  • 没有保持的分闸指令。

它是选装在设备内部的附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35466

Masterpact 弹簧储能马达 (MCH)

弹簧储能马达 (MCH) 在断路器合闸时自动使弹簧机构储能,从而允许断路器在分闸后立即合闸。

它是选装在设备内部的附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35483

Masterpact 电气远程复位装置 (RES)

在脱扣后,此功能使过流脱扣开关 (SDE) 和机械指示器复位,从而使断路器合闸。

它是选装在设备内部的附件。

在使用该选件的情况下,必须使用合闸线圈 (XF)。

附加的过流脱扣开关 (SDE2) 不兼容 RES。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35503

Masterpact ERMS 开关模块 (ESM)

ERMS 开关模块 (ESM) 是选装在设备内部的附件。

它用于通过外部选择开关启用 ERMS 保护设置。ESM 模块与同样必须安装 ERMS Digital Module协同工作。

ERMS 开关模块 (ESM) 不兼容 M2C 可编程触点,因为它们安装在同一物理位置。

Masterpact 接地套件 (KMT)

接地套件 (KMT) 允许在移除前罩后对断路机构接地。这种接地通过抽出式版本的抽架以及通过固定式版本的安装侧板来执行。

它是选装在设备内部的附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35480

Masterpact 机械操作计数器 (CDM)

机械操作计数器 (CDM) 统计操作循环数,并在前面板上予以显示。它兼容手动和电气控制功能。

它是选装在设备内部的附件。

所有电源切换系统都需要使用此附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE35485

Masterpact ULP 端口模块

ULP 端口模块:

  • 为 Micrologic X 控制单元提供 24 Vdc 电力。

  • 将 ULP 接线端子与 Micrologic X 控制单元集成到一起。

  • 允许 Micrologic X 控制单元连接到外部 ULP 模块,如嵌入式以太网接口 (EIFE) 或以太网接口 (IFE)。

ULP 端口模块是固定式设备的选配件,抽出式设备的标配件。它与设备的端子块安装在一起。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 固定式 Masterpact MTZ2/MTZ3 的 ULP 端口模块:NVE40791

  • 抽出式 Masterpact MTZ2/MTZ3 的 ULP 端口模块:NVE40797

Masterpact 嵌入式以太网接口 (EIFE)

嵌入式以太网接口 (EIFE) 使 Masterpact MTZ 抽出式断路器能够与以太网网络相连。通过它,能够对 Micrologic X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。

此外,它还监测抽架中的设备位置:连接、测试、断开连接。

它是选装在抽出式设备的抽架上的附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 NVE23550

有关附件使用的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的用于单个 Masterpact MTZ 抽出式断路器的 Enerlin’X EIFE 嵌入式以太网接口 - 用户指南 (DOCA0106EN)

Masterpact 以太网交换机服务器 (IFE)

以太网交换机服务器 (IFE) 允许对一个或多个断路器进行以太网访问。它支持以下通讯架构:

  • 单个断路器通过 ULP 端口模块连接到 IFE 服务器。

  • 最多 20 个断路器,包括最多 12 个 Compact NSX 设备,通过堆栈到 IFE 服务器且用于单个断路器的 IFM Modbus-SL (RTU) 接口来连接。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 HRB49218

有关附件使用的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的用于单个断路器的 Enerlin’X IFE 以太网接口 - 用户指南 (DOCA0084EN)

用于单个断路器的 Masterpact IFM Modbus-SL (RTU) 接口

IFM Modbus-SL (RTU) 接口实现了从单个设备访问 Modbus 串行通讯网络。设备通过 ULP 端口模块和预制的 ULP 线连接到 IFM 接口。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:https://www.schneider-electric.us/en/download/document/NVE85393/。

Masterpact IO 输入/输出应用程序模块

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块是 ULP 架构的一个组成部分。

IO 输入/输出应用程序模块使用内置应用程序来增强控制和监测功能。它的资源有:

  • 六个自供电数字量输入,用于 NO 和 NC 干触点或脉冲计数器。

  • 三个数字量输出,均为双稳态继电器(最大电流 5 A)。

  • 用于 Pt100 温度传感器的一个模拟量输入。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书 HRB49217

有关附件使用的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的用于单个断路器的 Enerlin’X IO 输入/输出应用程序模块 - 用户指南 (0613IB1317)

本页的QR代码

这有帮助吗?