0614IB1701

使 Masterpact /MTZ 设备分闸

分闸条件

如要使设备分闸,设备必须已合闸 (I)。

注: 分闸指令始终优先于分闸指令。

在全部控制模式下使 Masterpact MTZ2/MTZ3 机构分闸

在全部控制模式下,设备的分闸方式如下:

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 手动使断路器分闸,从而关闭为下游设备供电的所有电源。
  • 在设备上或内部作业之前,确保使用规格适当的电压传感设备来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

机械

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

按下设备正面的分闸按钮。

这个分闸操作随时都可以执行。

自动

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

欠压线圈 (MN),具有或不具有 MN 延迟单元

欠压线圈 (MN) 在发生压降时自动使设备分闸。

通过外部按钮

“手动”、“自动:本地”;或者“自动:远程”

客户接入的外部按钮

按下通过客户端子块连接到分励脱扣线圈 (MX) 或欠压线圈 (MN) 的外部按钮。

当欠压线圈 (MN) 连接到 MN 延迟单元时,设备以相应的时延分闸。

MX 或 MN 附件:

  • 标准分励脱扣线圈 (MX) 或通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

  • 欠压线圈 (MN),具有或不具有 MN 延迟单元

如果设备未分闸,请参阅故障排除

在自动控制模式下使 Masterpact MTZ2/MTZ3 机构分闸

此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使设备分闸。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 使用本地或远程软件来使断路器分闸或切断电路,从而手动关闭为下游设备供电的所有电源。
  • 在设备上或内部作业之前,确保使用规格适当的电压传感设备来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

通过 IO 模块

“自动:本地”;或者“自动:远程”

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

利用 IO 模块的预定义应用程序 2“断路器操作”来使设备分闸。

  • 在 IO 模块将设备设置为本地控制模式的情况下,数字量输入上连接的本地按钮发出分闸命令。

  • 在 IO 模块将设备设置为远程控制模式的情况下,数字量输入上连接的远程 PLC 输出发出分闸命令。

请参阅用于单个断路器的 Enerlin’X IO 输入/输出应用程序模块 - 用户指南 (0613IB1317)

ULP 端口

IO 模块

通过 Ecoreach 软件

自动:本地

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

通过在 PC 上运行的 Ecoreach 软件向设备发送分闸命令,该 PC 通过 Micrologic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到设备。

此分闸操作受到密码保护。请参阅 Ecoreach 在线帮助 (DOCA0069EN)

通过 Masterpact MTZ Mobile App

自动:本地

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

籍由蓝牙无线通讯或 USB OTG 连接,通过搭载有 Masterpact Operation Assistant Digital Module 的 Masterpact MTZ Mobile App 向设备发送分闸命令。分闸操作受到密码保护。

Masterpact Operation Assistant Digital Module

通过通讯

自动:远程

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

通过通讯网络向设备发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。请参阅 Masterpact MTZ - Modbus 通讯指南 (OCA0105EN)

注: 可利用在经由通讯网络连接到设备的 PC 上运行的 Ecoreach 软件来发送分闸命令。

ULP 端口模块

通讯接口

通过 IFE/EIFE 网页

自动:远程

通信分励脱扣线圈 (MX diag&com)

通过 IFE/EIFE 控制网页向设备发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。

请参阅:

ULP 端口模块

通讯接口

如果设备未分闸,请参阅故障排除

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?