Protección de la distribución eléctrica

Presentación

Las unidades de control MicroLogic X están diseñadas para proporcionar protección contra sobrecorrientes y corrientes de defecto a tierra.

Descripción

Al elegir las características de protección, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Sobrecorrientes (sobrecargas y cortocircuitos) y corrientes de defecto a tierra potenciales

  • Conductores que necesitan protección

  • Coordinación y selectividad entre los aparatos

  • La presencia de corrientes armónicas

Las características de protección se pueden representar en una curva de disparo que muestra el tiempo de disparo del interruptor automático como función de la corriente medida y los ajustes de protección. Los ajustes de protección se indexan en la corriente nominal In de la unidad de control MicroLogic X.

Corriente nominal In

Las gamas de ajustes de protección dependen de la corriente nominal In, definida por el conector del sensor que se ha insertado en la unidad de control MicroLogic X.

El conector del sensor no puede ser sustituido ni modificado por el usuario. Póngase en contacto con el representante de servicio de Schneider Electric para que realice una comprobación y sustituya o vuelva a conectar el conector del sensor. La protección mecánica contra incoherencias evita la instalación de un conector del sensor que no sea compatible con el bastidor del interruptor automático.

Para interruptores automáticos para la norma IEC, la gama de conectores del sensor disponibles se muestra en la tabla siguiente.

In

Referencia comercial

Corriente nominal del bastidor

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

10

12

16

08

10

12

16

20

25

Cable de 32

40

40

50

63

400 A

LV847053

630 A

LV833091

800 A

LV833092

1.000 A

LV833093

1.250 A

LV833094

1600 A

LV833095

2000 A

LV833982

2500 A

LV833983

3.200 A

LV833984

3.600 A

LV836390

4000 A

LV847820

2000 A

LV847821

2500 A

LV847822

3.200 A

LV847823

3.600 A

LV836391

4000 A

LV847824

5.000 A

LV847825

6.300 A

LV847826

Para interruptores automáticos para la norma UL, la gama de conectores del sensor disponibles se muestra en la tabla siguiente.

entrada

Referencia comercial

Corriente nominal del bastidor

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

12

16

08

12

16

20

25

30

40

50

60

400 A

LV847053

600 A

LV848823

800 A

LV833092

1000 A

LV833093

1.200 A

LV848824

1600 A

LV833095

2000 A

LV833982

2500 A

LV833983

3.000 A

LV848825

2000 A

LV847821

2500 A

LV847822

3.000 A

LV848826

3200 A

LV847823

3.600 A

LV836391

4000 A

LV847824

5.000 A

LV847825

6.000 A

LV848827

Para interruptores automáticos para la norma ANSI, la gama de conectores del sensor disponibles se muestra en la tabla siguiente.

In

Referencia comercial

Corriente nominal del bastidor

MTZ1

MTZ2

MTZ3

08

08

16

20

32

40

32

Cable de 40

50

60

400 A

LV847053

600 A

LV848823

800 A

LV833092

1000 A

LV833093

1.200 A

LV848824

1250 A

LV833094

1600 A

LV833095

2000 A

LV833982

2500 A

LV833983

3.000 A

LV848825

3200 A

LV833984

3.600 A

LV836390

4000 A

LV847820

2000 A

LV847821

2500 A

LV847822

3.000 A

LV848826

3200 A

LV847823

3.600 A

LV836391

4000 A

LV847824

5.000 A

LV847825

6.000 A

LV848827

Unidad de control MicroLogic 2.0 X

Las unidades de control MicroLogic 2.0 X para la norma IEC proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Isd)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic 2.0 X funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Unidad de control MicroLogic 3.0 X

Las unidades de control MicroLogic 3.0 X para la norma UL proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic 3.0 X funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Unidad de control MicroLogic 5.0 X

Las unidades de control MicroLogic 5.0 X para las normas IEC y UL proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo (Isd)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic 5.0 X funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Unidad de control MicroLogic 6.0 X

Las unidades de control MicroLogic 6.0 X para las normas IEC y UL proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo (Isd)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

  • Protección contra defecto a tierra (Ig)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic 6.0 X funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Unidad de control MicroLogic 7.0 X

Las unidades de control MicroLogic 7.0 X para la norma IEC proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo (Isd)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

  • Protección contra diferencial (IΔn)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic 7.0 X funcionan sin fuente de alimentación auxiliar externa.

La unidad de control MicroLogic X se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático. Además, es necesario un módulo de fuente de alimentación de tensión VPS para garantizar el funcionamiento de la protección diferencial en caso de fallo con muy poca corriente.

Protecciones instantáneas DIN / DINF y SELLIM

Las protecciones instantáneas DIN / DINF y SELLIM son protecciones internas que se utilizan cuando la corriente de cortocircuito alcanza el límite admisible del interruptor automático. Estas protecciones no se pueden ajustar y es poco probable que se disparen en condiciones de funcionamiento normales.

Las protecciones instantáneas DIN / DINF y SELLIM pueden generar los eventos predefinidos siguientes.

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6406 (25606)

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

Disparo

Alta

0x641D (25629)

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Disparo

Alta

0x6306 (25350)

Funcionamiento de autoprotección definitiva (SELLIM)

Protección

Media

0x631D (25373)

Funcionamiento de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Protección

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6406 (25606)

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x641D (25629)

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?