Software EcoStruxure Power Commission

Descripción general

El software EcoStruxure Power Commission permite gestionar un proyecto como parte de las fases de prueba, puesta en marcha y mantenimiento del ciclo de vida del proyecto. Sus innovadoras características ofrecen un método sencillo para configurar, probar y poner en marcha dispositivos eléctricos inteligentes.

El software EcoStruxure Power Commission detecta automáticamente los dispositivos inteligentes y permite añadir dispositivos para facilitar la configuración. Podrá generar informes completos como parte de las pruebas de aceptación de la fábrica y el centro, con lo que se ahorrará una gran cantidad de trabajo manual. Asimismo, cuando los paneles están en funcionamiento, cualquier cambio que se realice en los ajustes podrá identificarse con facilidad con un marcador amarillo. Esto indica la diferencia entre los valores del proyecto y del aparato. De este modo, garantiza la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

El software EcoStruxure Power Commission permite configurar los dispositivos MasterPacT MTZ con:

  • Unidad de control MicroLogic X

  • Módulos de interfaz de comunicación: interfaces IFE, EIFE y IFM

  • Módulos de aplicación IO

  • Módulo de salida M2C

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Características principales

El software EcoStruxure Power Commission realiza las acciones siguientes para los dispositivos y módulos compatibles:

  • Crear proyectos mediante la detección de dispositivos

  • Guardar el proyecto en la nube de EcoStruxure Power Commission como referencia

  • Cargar configuraciones en dispositivos y descargar configuraciones de dispositivos

  • Comparar configuraciones entre el proyecto y el dispositivo

  • Realizar acciones de control de un modo seguro

  • Generar e imprimir un informe de configuración del dispositivo

  • Realizar una prueba de cableado de comunicación de todo el proyecto y generar e imprimir informes de las pruebas

  • Observar la arquitectura de comunicaciones existente entre los diferentes dispositivos en una representación gráfica

  • Ver las mediciones, los registros y la información de mantenimiento

  • Exportar captura de la forma de onda en un evento de disparo (WFC)

  • Ver el estado de dispositivo y el módulo IO

  • Ver los detalles de las alarmas

  • Comprar, instalar, desinstalar o recuperar los Digital Modules

  • Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema

  • Actualizar el firmware del dispositivo a la versión más reciente

  • Realizar una prueba de forzado de disparo, así como pruebas de curva de disparo automáticas con puntos de prueba preconfigurados o personalizados

  • Realizar pruebas de reducción de energía del arco de conformidad con NEC 240.87(C)

  • Declarar los accesorios de MasterPact MTZ

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.