A propos de ce manuel

Objectif du document

Schneider Electric préconise un programme de maintenance préventive afin de préserver les caractéristiques fonctionnelles et techniques des appareils pendant toute leur durée de vie. La maintenance doit être effectuée par du personnel formé et qualifié, conformément aux instructions indiquées dans ce guide de maintenance pour disjoncteur IEC MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active.

Ce guide fournit des informations concernant les aspects suivants :

  • La fréquence des opérations de maintenance en fonction de l'environnement, des conditions de fonctionnement et du niveau de criticité de l'application utilisateur.

  • La maintenance nécessaire après une période de stockage prolongée.

  • Les outils Schneider Electric d'aide à la maintenance.

  • Les différentes parties du disjoncteur IEC MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active qui nécessitent une maintenance :

    • Eléments du bloc de coupure : boîtier, chambres de coupure et contacts de puissance

    • Raccordements d'alimentation

    • Châssis

    • Mécanisme d'armement

    • Unité de contrôle MicroLogic Active

    • Circuits auxiliaires

    • Systèmes d'interverrouillage mécanique

  • Les risques impliqués en cas de dysfonctionnement d'un élément.

  • Les programmes de maintenance préventive à appliquer et le niveau de compétence requis pour chaque programme.

  • Les conditions d'environnement et d'exploitation qui accélèrent le vieillissement de l'appareil.

  • Les limites d'utilisation des accessoires et sous-ensembles mécaniques et électriques.

  • Des liens d'accès aux guides disponibles pour le produit et aux documents connexes susceptibles de vous aider à maintenir le disjoncteur IEC MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active en bon état de fonctionnement.

A qui s'adresse ce document ?

Ce guide est destiné aux personnels dûment formés et qualifiés responsables de la maintenance des équipements et aux techniciens de maintenance Schneider Electric chargés de la maintenance et du diagnostic des équipements.

Champ d'application

Ce guide s'applique aux disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active.

Informations en ligne

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être mises à jour à tout moment. Schneider Electric recommande vivement de disposer de la version la plus récente et la plus à jour disponible sur www.se.com/ww/en/download.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce guide sont également disponibles en ligne. Pour accéder aux informations en ligne, accédez à la page d'accueil du site Schneider Electric à l'adresse www.se.com.

Convention

Le terme appareil MasterPacT MTZ utilisé dans ce guide recouvre les disjoncteurs MasterPacT MTZ équipés d'une unité de contrôle MicroLogic Active.

Documentation connexe

Titre de documentation

Référence

Disjoncteurs IEC MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active - Procédures de maintenance utilisateur

DOCA0306EN

MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic Active - Guide utilisateur

DOCA0265EN

MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic Active - Notes de publication du micrologiciel

DOCA0267EN

Informations concernant la terminologie inclusive/sensible

Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?