Tipik test hataları kaynakları

Doğruluk testi sırasında fazla sayıda hata tespit ederseniz, tipik ölçüm hatası kaynaklarını ortadan kaldırmak için test düzeninizi ve test prosedürlerinizi inceleyin.

Tipik doğruluk kontrol test hataları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

  • Genellikle aşınmış kontaklar ya da terminallerin neden olduğu gevşek voltaj ya da akım bağlantıları. Test cihazı, kablolar, test kablo demeti ve test edilen ölçüm cihazının terminallerini inceleyin.

  • Ölçüm cihazı ortam sıcaklığı 23 °C’den (73 °F) önemli ölçüde farklıdır.

  • Herhangi bir yapılandırma dengesiz faz voltajlı dalgalı (topraksız) nötr voltaj terminali.

  • Test işlemi sırasında ölçüm cihazının sıfırlanmasına neden olan yetersiz ölçüm cihazı kontrol gücü.

  • Ortam aydınlatması girişimi ya da optik sensörle hassasiyet sorunları.

  • Enerji darbe dalgalanmalarına neden olan kararsız güç kaynağı.

  • Yanlış test düzeni: fazların tümü referans cihaza ya da enerji standardına bağlı değil. Test edilen ölçüm cihazına bağlı tüm fazların aynı zamanda referans ölçüm cihazına/standarda da bağlanması gerekmektedir.

  • Test edilen ölçüm cihazında nem (yoğunlaşan), toz ya da kirlilik var.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?