Dengeli sistem ile ilgili açıklamalar

Bir dengeli 3 fazlı yükü izlediğiniz durumlarda, ölçmek istediğiniz fazlara yalnızca bir ya da iki CT bağlamayı seçebilir ve daha sonra ölçüm cihazını, bağlı olmayan giriş ya da girişlerdeki akımı hesaplaması için yapılandırabilirsiniz.
NOT: Dengeli bir 4 telli Wye sistemi için ölçüm cihazının hesaplamalarında, nötr kablodan akım geçmediği varsayılır.

2 CT’li dengeli 3 fazlı Wye sistemi

Bağlı olmayan akım girişi için akım, tüm üç fazın vektör toplamı sıfıra eşit olacak şekilde hesaplanır.

1 CT’li Dengeli 3-fazlı Wye ya da Delta sistemi

Bağlı olmayan akım girişleri için akımlar, büyüklüğü ve faz açısı aynı olacak ve eşit biçimde dağıtılacak ve tüm üç faz akımının vektör toplamı sıfıra eşit olacak şekilde hesaplanır.

NOT: 3 fazlı 4 telli ortadan dallı Delta ya da ortadan dallı açık delta sistemleri için her zaman 3 CT kullanmanız gerekir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?