显示谐波数据
测量仪显示电压和电流
THD%。也可通过通讯读取相位范围的
THD% 数据。测量仪显示电压和电流
THD%,请参阅THD% 页面。
- 从主页中,使用向上或向下按钮导航至 THD。
- 按确定。
- 使用向上或向下按钮导航至下一个 THD 屏幕。
- 按向左按钮退出。
注:
LED 行显示 VTHD% 值的 V1THD%、V2THD% 和 V3THD%,以及 V12THD%、V23THD%、V31THD%,还显示 ITHD% 值的 A1THD%、A2THD% 和 A3THD%。