Tuş takımı ile çalıştırma EM6438H

Gitmek istediğiniz yönün tuşuna basın. Ekranda, ilerleme yönüne göre bir sonraki parametre gösterilir. Parametre ayarına girmek için OK (Tamaml) tuşuna basın.

Aşağıdaki adımlarda, RMS sayfasından RPM sayfasına nasıl geçebileceğiniz açıklanmaktadır.

  1. RMS sayfasında, sağ düğmeye basın. Ekranda W PF gösterilir.

  2. W PF’de sağ düğmeye basın. Ekranda W 123 gösterilir.

  3. Aşağı düğmesine bastığınızda ekranda PF 123 gösterilir.

  4. Aşağı düğmesine bastığınızda ekranda RPM gösterilir.

NOT: Alt parametre sayfasına girmek için sağ düğmesine ve ana parametreler sayfalarına geri dönmek için sol düğmesine basın. Ekrandaki sayfaları yukarı ya da aşağı kaydırmak için yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?