Bloqueo/desbloqueo

El bloqueo le permite establecer cualquier pantalla de la central de medida como pantalla predeterminada. Podrá desplazarse hasta otras pantallas de visualización en caso de que alguna pantalla esté bloqueada. Una vez que se detiene el desplazamiento manual, la central de medida muestra una pantalla predeterminada (bloqueada) transcurridos cuatro minutos.

Bloqueo/desbloqueo de una pantalla de la central de medida

La pantalla de visualización y las teclas de la central de medida le permiten bloquear o desbloquear cualquier pantalla.

Para bloquear o desbloquear una pantalla de la central de medida:

  1. Mantenga pulsadas las teclas Arriba y Abajo simultáneamente durante 2 segundos para bloquear o desbloquear una pantalla de la central de medida.

NOTA:

Solo es posible bloquear los parámetros de la pantalla.

No será posible acceder a las pantallas Setup o Clear mientras una pantalla de la central esté bloqueada.

Funciones de las teclas al bloquear/desbloquear páginas de la central de medida

Modo Tecla Función
Bloqueo/desbloqueo Mantenga pulsadas las teclas Arriba y Abajo simultáneamente durante 2 segundos para bloquear o desbloquear una pantalla de la central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?