Buenas prácticas en materia de contraseñas

La recomendación de buenas prácticas en materia de contraseñas le ayuda a mejorar la seguridad de la central de medida.

  • Modifique el valor predeterminado asignado a la contraseña de la central de medida.

  • Establezca contraseñas lo más complejas posibles.

    NOTA: Asegúrese de que la contraseña de usuario que especifica es compatible con el software utilizado para comunicarse con el dispositivo.
  • Programe modificaciones regulares de las contraseñas de la central de medida.

  • Anote la contraseña de la central de medida en una ubicación segura.

En caso de pérdida de la información de acceso de usuario de la central de medida, deberá devolver el dispositivo a la fábrica para que se restablezca a sus valores por defecto. En dicha operación todos los datos se perderán.
AVISO
Pérdida de datos
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?