Descripción general

Esta sección le proporciona información sobre la visualización de páginas de varios parámetros en la central de medida.

Desplazamiento por la central de medida PM1225H / PM1230H:

NOTA: IO es aplicable a la central de medida PM1230H.

Desplazamiento por la central de medida DM6200H:

Desplazamiento por la central de medida EM1250H / EM1220H:

Iconos de información

Los iconos de la zona de información de la pantalla LCD proporcionan información, como el menú que se encuentra seleccionado.

Icono

Descripción

RMS

Energía y Energía sin restablecimiento

E/S

Diagnóstico

Energía antiguas

Restablecimiento

Config

Iconos de información

Los iconos de la zona de información de la pantalla LCD proporcionan información, como el menú que se encuentra seleccionado.

Icono

Descripción

RMS

Energía y Energía sin restablecimiento

Diagnóstico

Energía antiguas

Restablecimiento

Config

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?