Timer

Das Messgerät unterstützt einen aktiven Last-Timer, einen Messgerät-Betriebszeit-Timer und die Laufzeit.

Aktiver Last-Timer

Der aktive Last-Timer zeigt an, wie lange eine Last in Betrieb war, und zwar basierend auf dem angegebenen Mindeststrom für den Last-Timer-Sollwert.

Messgerät-Betriebszeit-Timer

Der Messgerät-Betriebszeit-Timer zeigt an, wie lange das Messgerät eingeschaltet war.

Laufzeit

Die Laufzeit zeigt an, wie lange eine Last in Betrieb war, und zwar basierend auf der kumulierten Energie (empfangen und geliefert).

Die Laufzeit kann nur über die Kommunikationsschnittstelle ausgelesen werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.