报警日志

报警记录存储在测量仪的报警历史记录中。

测量仪默认可以记录发生的任意报警条件。每次出现报警时,就会进入报警日志。测量仪中的报警日志储存报警的触发点和恢复点,以及与这些报警相关的日期和时间。您可以查看报警日志或将其存储到磁盘上,并复位警报日志以从测量仪内存中清除数据。

测量仪将警报日志数据存储在永久性存储器中。报警日志长度固定为 40 个记录。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?