输入控制模式的数字输入分配

您需要分配一个或多个具有非排他性关联的数字输入,以定义有效费率。

如果数字输入用于复费率,则不能用于排他性的关联(比如需量同步),但数字输入可与非排他性关联(比如报警)共享。要使数字输入可用于设定费率,必须在初始关联源中手动删除所有冲突的关联。

数字输入作为二进制计数器使用,可识别相应的费率,其中关 = 0,开 = 1,最高有效位 (MSB) 为数字输入 2,最低有效位 (LSB) 为数字输入 1。按此定义,数字输入 1 必须与复费率功能关联,才能将该费率设置为输入模式。

所需费率数的数字输入要求

所需费率数 要求的数字输入
配置 1 配置 2
1 1(数字输入 1) 1(数字输入 1)
2 1(数字输入 1) 2(数字输入 1 和 2)
3 2(数字输入 1 和 2) 2(数字输入 1 和 2)
4 2(数字输入 1 和 2) 2(数字输入 1 和 2)

配置 1:使用 2 个数字输入的 2 种费率分配

注: 此配置无任何非激活费率。
费率 数字输入 2 数字输入 1
T1 0 0
T2 0 1

配置 2:使用 2 个数字输入的 2 种费率分配

注: 数字输入配置为 00 意味着无任何有效费率(所有费率都已被禁用)。
费率 数字输入 2 数字输入 1
0 0
T1 0 1
T2 1 0
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?