电能测量

该测量仪可提供完全双向的 4 象限电能测量功能。

该测量仪将所有累计的有功、无功和视在电能计量存储在永久性存储器中:

  • kWh、kVARh、kVAh(流出值)

  • kWh、kVARh、kVAh(流入值)

  • kWh、kVARh、kVAh 净值(流出 ‑ 流入)

  • kWh、kVARh、kVAh 绝对值(流出 + 流入)

所有电能参数均表示所有 3 相的总和。

该测量仪可提供每相和总计电能值。

总电能:

  • kWh、kVARh、kVAh(流出值)

  • kWh、kVARh、kVAh(流入值)

  • kWh、kVARh、kVAh(流入 + 流出值)

  • kWh、kVARh、kVAh(流入 - 流出值)

每相电能:

  • kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3(流出值)

  • kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3(流入值)

  • kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3(流入 + 流出值)

  • kWh1、kWh2、kWh3、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh1、kVAh2、kVAh3(流入 - 流出值)

注:根据电能刻度选择,当电能参数的 kWh、kVARh、kVAh(已交付)或 kWh、kVARh、kVAh(已接收)的值在 999999999.999 处溢出时,所有电能参数值都会复位。

注:根据电能刻度选择,当电能参数的 kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3(已交付)或 kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3(已接收)的值在 999.99 处溢出时,所有电能参数值都会复位。

注:根据电能刻度选择,当电能参数的 kWh、kVARh、kVAh(已交付)或 kWh、kVARh、kVAh(已接收)的值在 999.99 处溢出时,所有电能参数值都会复位。

注:HMI 上仅显示 3PH4W 配置(3PH4W Opn Dlt Ctr Tp、3PH4W Dlt Ctr Tp、3PH4W Wye Ungnd、3PH4W Wye Gnd和 3PH4W Wye Res Gnd)的每相电能。对于其他配置,HMI 上不显示每相电能,且通过通讯获取的值为“0”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?