Batterie de l’appareil

La batterie interne alimente l’horloge, qui reste ainsi à l’heure même lorsque l’appareil est hors tension.

À 25 °C et dans des conditions d’utilisation normales, la durée de vie estimée de la batterie interne est d’au moins 10 ans.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?