测量仪配置

可以通过显示屏或 PowerLogic™Siemens ION Setup 执行测量仪配置。

ION Setup是一款测量仪配置工具,可从www.se.comwww.usa.siemens.com/pds免费下载。

请参见 ION Setup 在线帮助或“Device Configuration Guide”中的 ION Setup。要下载副本,请转到 www.se.comwww.usa.siemens.com/pds,并搜索 ION Setup“ Device Configuration Guide”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?