日期时间模式费率有效性

有效的日期时间费率具有某些条件和限制:
  • 每个费率都必须涵盖一个独有的时间段(费率不能重叠),但某些时间段可以没有任何费率。

  • 可以应用任意数量的费率,从无到费率的最大数量。

  • 日期时间费率不因夏令时而调整。

  • 日期时间费率包括闰年的 2 月 29 日(不过,建议不要将 2 月 29 日作为开始或结束日期,否则该费率在非闰年将会无效)。

  • 除了闰年,费率日期不会特定于年份;如果您要建立一个在 8 月第一个星期一开始的费率,则需要输入该年份的日期,然后手动更新后续年份的费率信息。

在您输入费率信息时,您的设备会执行验证检查;如果费率配置无效,它会提示您更改所输入的信息或将该费率设置为禁用。这些检查包括:

  • 开始和结束时间必须不一样(例如,创建的费率不能开始和结束都在 02:00 时)。

  • 对于每日应用的费率,只要其起始时间早于结束时间即可。建立的每日费率可以开始于 06:00 而结束于 02:00,但这样的时间仅对每日费率有效,对其它费率类型无效。

  • 如果起始日和结束日在同一个月,则起始日必须早于结束日。建立的费率不能开始于 6 月 15 日而结束于 6 月 12 日。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?