功率、电能和功率因数

在测量仪的电压和电流输入测得的样本测量结果提供用于计算功率和功率因数的数据。

在一个平衡3相交流(AC)电力系统源中,载流导体上的交流电压波形相等但是到1/3周期时抵消(3个电压波形间的相角偏移为120°)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?