NHA2778905-12

VARh basado en cuadrantes

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

Los valores de energía reactiva basados en cuadrantes solo están disponibles en el enlace de comunicaciones. Estos no están disponibles en la pantalla de la central de medida. Estas energías reactivas se indican para los cuadrantes Q1, Q2, Q3 y Q4.

En el enlace de comunicaciones, las energías reactivas basadas en cuadrantes se registrarán de la siguiente manera:

  • Q1 (de 00 a 90 grados) = Q1 VARh, Sumin

  • Q2 (de 90 a 180 grados) = Q2 VARh, Sumin

  • Q3 (de 180 a 270 grados) = Q3 VARh, Rec

  • Q4 (de 270 a 360 grados) = Q4 VARh, Rec

Si se borran los valores de energía, se borrarán también todos los VARh basados en cuadrantes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?