Configuración de alarmas mediante ION Setup

ION Setup permite crear y configurar alarmas.
  1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
  2. Abra la pantalla Alarming.
  3. Seleccione la alarma que desea configurar y haga clic en Edit.
  4. Ajuste los parámetros de configuración según lo descrito en las diferentes secciones sobre configuración de alarmas.

    Consulte el manual ION Setup Device Configuration Guide para obtener más información.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?