Parámetros de configuración de alarmas unarias

Configure los parámetros de configuración de alarmas unarias según convenga.

Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.

Valor Opción o intervalo Descripción
Activar Sí (marcada) o No (sin marcar) Este ajuste habilita o deshabilita la alarma.
Prioridad Alta, Media, Baja, Ninguna Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación.
Seleccione salidas digitales (Outputs)

Ninguno

Salida digital D1

Salida digital D2

Salida digital D1 y D2

Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma.
Comportamiento

Normal

Temporizado

Retén bobina

Seleccione el modo de comportamiento necesario.

NOTA: Cuando se selecciona el valor Normal, la Salida Digital no se activa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?