Voir des données THD/thd sur l'afficheur

Vous pouvez voir les données THD/thd sur l'afficheur.
NOTE: Le mappage Modbus de l’appareil comprend des registres de données de distorsion harmonique totale pour l’intégration avec votre système de gestion de l’énergie ou de l’électricité.
  1. Sélectionnez THD pour voir l'écran Sélectionner THD/thd.
  2. Appuyez sur THD pour afficher les valeurs calculées selon la méthode basée sur l’harmonique fondamental, ou appuyez sur thd pour afficher les valeurs calculées selon la méthode basée sur la valeur efficace de tous les harmoniques de cette phase (y compris le fondamental).
    Mode IEEE Mode CEI Description
    Ampères I Données de distorsion harmonique totale pour les courants par phase et neutre.
    V L-L U Données de distorsion harmonique totale pour la tension phase-phase.
    V L-N V Données de distorsion harmonique totale pour la tension phase-neutre.
  3. Appuyez sur les valeurs THD ou thd de courant ou de tension que vous souhaitez afficher.

    Les pourcentages de distorsion harmonique totale s’affichent.

  4. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour revenir aux écrans principaux.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?