Confirmación de evento de interrupción de alimentación (alimentación auxiliar) a través de la pantalla
Utilice la pantalla CtrPot para confirmar el evento de interrupción de alimentación.
Puede confirmar (descartar) el evento de interrupción de alimentación una vez que introduzca la contraseña de 4 dígitos de MID/Bloqueo del consumo eléctrico.
- Vaya a .
El Número de pérdidas, los eventos Último encendido y Último apagado y el sello de hora y fecha se muestran en la misma página.
- Pulse Conf.
- Escriba la contraseña de Bloqueo del consumo
eléctrico y, a continuación, pulse OK.NOTA: La contraseña predeterminada es 0000.
- Lea el mensaje Atención en
la pantalla y pulse Sí para confirmar
o No para volver a la pantalla anterior.
Conf y el icono de evento de interrupción de alimentación
no desaparecerán hasta que pulse Sí.
NOTA: El Número de pérdidas solo puede restablecerse en 0 mediante las comunicaciones Modbus. Para efectuar este restablecimiento, deberá deshabilitar la contraseña de 4 dígitos MID/Bloqueo de consumo eléctrico en la HMI de la central de medida.