Puertos E/S disponibles
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Tras haber cableado los puertos de E/S de la central de medida, podrá configurarlos de modo que la central de medida realice funciones de E/S.
| Modelos | Puertos de entradas de estado1 | Puertos de salidas digitales2 | Puertos de salidas de relé |
|
PM5310 |
2 (S1+, S2+) | 2 (D1+, D2+) | — |
|
PM5320 |
2 (S1+, S2+) | 2 (D1+, D2+) | — |
|
PM5330 PM5331 PM5340 PM5341 |
2 (S1+, S2+) | 2 (D1+, D2+) | 2 (Relé 1, Relé 2) |
|
1Las entradas de estado de la central de medida requieren una fuente de tensión externa para detectar el estado de activado/desactivado de la entrada de estado. La central detecta el estado Activado si la tensión externa que aparece en la entrada de estado se encuentra dentro de su rango de funcionamiento. La tensión externa puede obtenerse de la salida de humectación proporcionada por la central de medida o por una fuente de tensión de hasta 36 VCC externa a la central de medida. 2Las salidas digitales tienen capacidad para soportar tensiones inferiores a 40 VCC. Para aplicaciones con tensiones superiores, utilice un relé externo en el circuito de conmutación. |
|||
PELIGRO