EAV15107-DE10

Binäreingabeobjekte

Das Messgerät weist eine Reihe von Binäreingabeobjekten auf, die Statusinformationen von den Messgerät-E/As bereitstellen.

Die folgende Tabelle enthält die Binäreingabeobjekte (BI-Objekte), die im Messgerät verfügbar sind.

Objekt-ID Objektbezeichnung Beschreibung
38416, 38417

Digitaleingang 1

Digitaleingang 2

Status der Digitaleingänge 1 und 2:

  • 0 = Ein
  • 1 = Aus

HINWEIS: Diese Informationen gelten nur, wenn der Digitaleingang als ein Statuseingang konfiguriert ist.
38448, 38449

Digitaler Ausgang 1

Digitalausgang 2

Status der Digitalausgänge:

  • 0 = Ein
  • 1 = Aus

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?