EAV15107-ES11

Objetos de entrada binaria

La central de medida cuenta con varios objetos de entrada binaria que proporcionan información de estado procedente de sus E/S.

La siguiente tabla enumera los objetos de entrada binaria (EB) disponibles en la central de medida.

ID de objeto Nombre de objeto Descripción
38416, 38417

Entrada digital 1

Entrada digital 2

Estado de las entradas digitales 1 y 2:

  • 0 = Activado
  • 1 = Desactivado

NOTA: Esta información solo es aplicable si la entrada digital está configurada como entrada de estado.
38448, 38449

Salida digital 1

Salida digital 2

Estado de las salidas digitales:

  • 0 = Activado
  • 1 = Desactivado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?