使用 ION Setup 配置继电器输出
- 启动 ION Setup。
- 连接到您的测量仪。
- 导航到 。
- 选择要配置的继电器输出,然后单击 Edit。
系统将显示该继电器输出的设置屏幕。
- 为该继电器输出的 Label 输入一个描述性名称。
- 根据需要对其它设置参数进行配置。
- 单击 Send 保存更改。
通过 ION Setup 提供的继电器输出设置参数
参数 数值 说明 Label
—
使用此字段可更改默认标签以及为此继电器输出指定描述性名称。
Control Mode
External, Alarm
此字段显示了继电器输出如何发挥功能。
-
外部:继电器输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。
-
报警:继电器输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向继电器输出端口发送一个脉冲。
Behavior Mode
Normal, Timed, Coil Hold
-
正常:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下,继电器输出保持为关闭状态,直到计算机或 PLC 发送打开命令。在触发报警模式的情况下,继电器输出保持为关闭状态,直到跨过恢复点。
-
定时:继电器输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。
-
绕组:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与继电器输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。
On Time (s)
0 至 9999
此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
Select Alarms
所有可用的报警
当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
Associations
—
如果继电器输出已经与其他测量仪功能关联,此字段则显示其他信息。
-