EAV15107-DE10

LED mit Hilfe von ION Setup für Alarme konfigurieren

Sie können die Messgerät-LED mit Hilfe von ION Setup für Alarme konfigurieren:
  1. Öffnen Sie ION Setup und schließen Sie Ihr Messgerät an. Anweisungen hierzu finden Sie in der ION Setup-Hilfe.
  2. Navigieren Sie zu I/O configuration > Energy Pulsing.
  3. Wählen Sie Front Panel LED und klicken Sie auf Edit.
  4. Stellen Sie den Steuerungsmodus auf Alarm ein.
  5. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?