EAV15107-DE11

Konfiguration der voreingestellten Energiewerte über ION Setup

HINWEIS: Nicht zutreffend für MID/MIR-Messgerätmodelle.

Sie können ION Setup für die Konfiguration der voreingestellten Energiewerte verwenden.

  1. Starten Sie ION Setup .
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Öffnen Sie den Bildschirm Preset Energy.
  4. Klicken Sie auf Edit, um die Parameter für Setup nach Bedarf zu konfigurieren.
  5. Wählen Sie den Preset Energy-Wert für jeden Parameter aus der Liste aus.
  6. Klicken Sie auf Send, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Über ION Setup verfügbare Preset Energy-Parameter

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Active Energy Delivered

    Active Energy Received

    Reactive Energy Delivered

    Reactive Energy Received

    Apparent Energy Delivered

    Apparent Energy Received

    0 bis 9.2233 E

    Sie können die voreingestellten Energiewerte über dieses Feld eingeben.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?