EAV15107-FR11

Configuration de l’énergie prédéfinie avec ION Setup

REMARQUE : Ne s’applique pas aux modèles MID/MIR.

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer les valeurs d’énergie prédéfinie

  1. Lancez ION Setup .
  2. Connectez l’appareil.
  3. Ouvrez l’écran Preset Energy.
  4. Cliquez sur Edit et configurez les paramètres Setup selon besoin.
  5. Dans la liste, réglez la valeur d’énergie prédéfinie pour chaque paramètre.
  6. Cliquez sur Send (envoyer) pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Paramètres Preset Energy disponibles dans ION Setup

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Énergie Active Fournie

    Énergie Active Reçue

    Énergie Réactive Fournie

    Énergie Réactive Reçue

    Énergie Apparente Fournie

    Énergie Apparente Reçue

    0 à 9.2233 E

    Ce champ permet d’entrer les valeurs d’énergie prédéfinies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?