使用显示屏配置日期时间模式费率
日期时间费率不是日历;测量仪不会计算某个日期是星期几,但如果您在闰年对测量仪进行编程,则认为 2 月 29 日是一个有效日期。
当使用前面板输入费率时间时,请注意所显示的分钟值包括完整的该分钟时间。例如,结束时间为 01:15 包含了从 01:15:00 到 01:15:59 的时间。要建立紧接着此时间开始的费率期,您必须将下一费率的起始时间设置为 01:16。虽然在这些费率之间似乎有一个间隔,但实际上没有。
- 导航到 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定。
- 导航到 。
- 选择模式,然后按编辑。
- 按 + 或 - 将设置更改为日期时间,然后按确定。
-
移动光标指向您要修改的费率(费率
1 到费率 4),然后按编辑。
参数 数值 说明 日期类型 每天、工作日、周末、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六或星期日 选择费率激活的日期。仅有“每天”费率可带包含凌晨的费率(例如,从午夜 11 时到凌晨 2 时)。 起始时间 0000 至 2359 设置费率期开始的时间,使用 24 小时制格式(00:00 到 23:59)。起始时间不能等于结束时间。 结束时间 0000 至 2359 设置费率期结束的时间,使用 24 小时制格式(00:00 到 23:59)。结束时间不能等于起始时间。 起始月 1 至 12 设置费率期开始的月份,其中 1 = 一月、2 = 二月、3 = 三月、4 = 四月、5 = 五月、6 = 六月、7 = 七月、8 = 八月、9 = 九月、10 = 十月、11 = 十一月、12 = 十二月。 起始日 1 至 31 设置费率期开始的起始月中的日期。如果起始月等于结束月,则起始日必须早于结束日。 结束月 1 至 12 设置费率期结束的月份,其中 1 = 一月、2 = 二月、3 = 三月、4 = 四月、5 = 五月、6 = 六月、7 = 七月、8 = 八月、9 = 九月、10 = 十月、11 = 十一月、12 = 十二月。 结束日 1 至 31 设置费率期结束的结束月中的日期。 -
根据需要修改各个参数,然后按确定进行设置。
按向上和向下箭头按钮在参数之间移动。
-
按向上箭头退出,然后按是保存更改。
根据需要重复设置其他费率。
测量仪将检查配置并在任何费率设置有冲突(例如,费率期重叠)时显示一条消息。