EAV15107-DE11

Standard-Anzeigebildschirm

Der Standard-Anzeigebildschirm hängt vom jeweiligen Messgerät-Modell ab.

Der Bildschirm Übersicht ist der Standardbildschirm für alle Messgerät-Modelle außer PM5331 / PM5341 .

Auf dem Bildschirm Übersicht werden Echtzeitwerte für Spannungs- und Strommittelwert (UØ, IØ), für die Gesamtleistung (Ptot.) und für den Energieverbrauch (E Lief) angezeigt.

Der Bildschirm Systemtyp ist der Standardbildschirm für die Messgerät-Modelle PM5331 / PM5341 .

 

A

Kumulierte Wirkenergie (geliefert + bezogen)

 

B

Aktiver Tarif

 

C

Netzfrequenz

 

D

Systemtypeinstellung

 

E

Symbol für Steuerspannungsunterbrechungsereignisse (Hilfsspannung)

 

F

Sperr-/Freigabesymbol

     

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?