EAV15107-ES11

Pantalla de visualización de datos predeterminada

La pantalla de visualización de datos predeterminada varía en función del modelo de central de medida.

La pantalla Resumen es la pantalla predeterminada de todos los modelos de central de medida, con la excepción del PM5331 / PM5341 .

La pantalla Resumen muestra valores en tiempo real de la tensión y la intensidad medias (Vmedia, Imedia), la potencia total (Ptot) y el consumo de energía (E sumin).

La pantalla Sistema alimentación es la pantalla predeterminada de los modelos de central de medida PM5331 / PM5341 .

 

A

Energía activa acumulada (suministrada + recibida)

 

C

Tarifa activa

 

C

Frecuencia del sistema

 

D

Ajuste del sistema de alimentación

 

E

Icono de evento de interrupción de alimentación (alimentación auxiliar)

 

F

Icono de bloqueo/desbloqueo

     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?