Objeto de dispositivo
La siguiente tabla resume las propiedades del objeto de dispositivo, indica si la propiedad es de solo lectura o lectura-escritura y si el valor de la propiedad se almacena en la memoria integrada no volátil de la central de medida.
Propiedad de objeto de dispositivo | L/E | Almacenada | Valores posibles | Descripción |
---|---|---|---|---|
Object_Identifier |
L/E |
S |
Consultar descripción. |
Número del ID exclusivo de la central de medida en
formato La central de medidas se suministra de fábrica con un ID de dispositivo que se corresponde con los últimos 6 dígitos del número de serie. |
Object_Name |
L/E |
S |
Consultar descripción. |
Nombre configurable para la central de medida. La
central de medida se suministra de fábrica con el nombre |
Object_Type |
R |
— |
Dispositivo |
Tipo de objeto para la central de medida. |
System_Status |
R |
— |
Operativo |
El valor de esta propiedad es siempre Operativo. |
Vendor_Name |
R |
— |
Schneider Electric |
Fabricante de la central de medida. |
Vendor_Identifier |
R |
— |
10 |
Identificador del proveedor BACnet para Schneider Electric . |
Model_Name |
R |
— |
Variable |
Modelo de dispositivo (por ejemplo, PM5320
) y número de serie en formato |
Firmware_Revision |
R |
— |
Variable |
Versión de firmware de BACnet, guardada en formato x.x.x (por ejemplo, 1.9.0). |
Application_Software_Version |
R |
— |
Variable |
Versión de firmware de la central de medida, guardada en formato x.x.x (por ejemplo, 1.0.305). |
Descripción |
L/E |
S |
Configurable |
Descripción opcional de la central de medida, limitada a 64 caracteres. |
Ubicación |
L/E |
S |
Configurable |
Descripción opcional de la ubicación de la central de medida, limitada a 64 caracteres. |
Protocol_Version |
R |
— |
Variable |
Versión del protocolo BACnet (por ejemplo, versión 1). |
Protocol_Revision |
R |
— |
Variable |
Revisión del protocolo BACnet (por ejemplo, versión 14). |
Protocol_Services_Supported |
R |
— |
0000 0100 0000 1011 |
Servicios BACnet que admite la central de medida: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, writePropertyMultiple, deviceCommunicationControl, ReinitializeDevice, who-HAS, who-Is. |
Protocol_Object_Types_Supported |
R |
— |
1001 0000 1000 0100 |
Tipos de objetos BACnet que admite la central de medida: entrada analógica, entrada binaria, entrada multiestado, dispositivo. |
Object_list |
R |
— |
Consultar descripción. |
Lista de objetos incluidos en la central de medida. |
Max_APDU_Length_Accepted |
R |
— |
1476 |
Tamaño de paquete máximo (o unidad de datos de protocolo de aplicación) que la central de medida es capaz de aceptar, en bytes. |
Segmentation_Supported |
R |
— |
0x03 |
La central de medida no admite segmentación. |
Local_Date |
R |
— |
Variable |
Fecha actual de la central de medida. NOTA: La fecha
de la central de medida se establece usando la pantalla o
ION Setup
.
|
Local_Time |
R |
— |
Variable |
Hora actual de la central de medida. NOTA: La hora
de la central de medida se establece usando la pantalla o
ION Setup
.
|
APDU_Timeout |
L/E |
S |
1000 – 30000 |
Periodo (en milisegundos) transcurrido antes de que la central de medida intente reenviar un mensaje confirmado al que no se ha respondido. |
Number_Of_APDU_Retries |
L/E |
S |
1 – 10 |
Número de veces que la central de medida intenta reenviar una solicitud confirmada a la que no se ha respondido. |
Device_Address_Binding |
R |
— |
— |
La tabla de enlace de direcciones del dispositivo siempre aparece en blanco, ya que la central de medida no inicia el servicio who-Is. |
Database_Revision |
R |
S |
Variable |
Número que se incrementa cuando la base de datos de objetos de la central de medida varía (por ejemplo, cuando se crea o elimina un objeto o se modifica la ID de un objeto). |
Active_COV_Subscriptions |
R |
— |
Variable |
Lista de suscripciones COV actualmente activas en la central de medida. |
Profile_Name |
R |
— |
Variable |
Identificador de dispositivo que registra el fabricante, la familia y el modelo específico de la central de medida (por ejemplo, 10-PM5000-PM5320 ). |