EAV15107-ZH11

数字输出应用示例

您可将一项测量仪数字输出连接至开关发电机的继电器中,而使用其它数字输出将需量同步脉冲发送至其它测量仪。

在以下示例中,第一个测量仪(测量仪 1)通过其需量间隔结束时的输出脉冲来控制和设置其它测量仪(测量仪 2、测量仪 3、测量仪 4)的需量周期(900 秒)。

A 继电器
B 需量周期(在此示例中为 900 秒)
   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?