EAV15107-FR11

Configuration du port Ethernet

L’appareil est configuré en usine avec des paramètres de communications Ethernet par défaut.

Vous devez modifier les paramètres Ethernet par défaut avant de raccorder l’appareil à votre réseau local (LAN).

Les paramètres de communications Ethernet par défaut sont :

  • Adresse IP = 169.254.0.10

  • Masque de sous-réseau = 255.255.0.0

  • Passerelle = 0.0.0.0

  • Nom de l’appareil = PM53-#xxxxxxxxxx, où xxxxxxxxxx correspond au numéro de série d’origine de l’appareil (précédé de zéros si le numéro de série comporte moins de 10 caractères).

  • Méthode IP = Par défaut

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?