功能和选项
| PM5310 | PM5320 |
PM5330 PM5331 |
PM5340 PM5341 |
|
|---|---|---|---|---|
|
快速安装,带有集成显示屏的面板安装 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
精度 IEC 61557-12: 2021,BS/EN 61557-12 |
Cl 0.5S | Cl 0.5S | Cl 0.5S | Cl 0.5S |
|
显示屏 背光 LCD、多语言、条形图、6 行及 4 个并行值 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
功率和电能测量:3 相电压、电流、功率、需量、电能、频率和功率因数 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
复费率 |
4 | 4 | 4 | 4 |
|
电力质量分析: THD、thd、TDD |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
电力质量分析: 谐波、单个(奇)最高为 |
31st | 31st | 31st | 31st |
|
I/O |
2SI/2DO |
2SI/2DO |
2SI/2DO |
2SI/2DO |
|
继电器 |
— | — | 2 | 2 |
|
报警 |
35 | 35 | 35 | 35 |
|
设定点响应时间(秒) |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
单个条件和多个条件报警 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
通讯: 使用 Modbus 协议的串口 |
1 | — | 1 | — |
|
通讯: 使用 Modbus TCP 和 BACnet/IP 协议的以太网端口 |
— | 1 | — | 1 |
|
符合 MID/MIR 标准 |
— | — | PM5331 | PM5341 |
功能和特征
常规
| 用于低压和中压系统 | ✔ |
| 带有 THD 和最小/最大读数的基本测量 | ✔ |
瞬时均方根值
| 电流(每相和零线) | ✔ |
| 电压(总电压,每相 L-L 和 L-N) | ✔ |
| 频率 | ✔ |
| 有功功率、无功功率和视在功率(总功率和每相) | 有符号,四象限 |
| 真实功率因数(总计和每相) | 有符号,四象限 |
| 位移功率因数(总计和每相) | 有符号,四象限 |
| I、V L-N、V L-L 不平衡百分比 | ✔ |
电能值
| 累计有功电能、无功电能和视在电能1 | 流入/流出,净值和绝对值 |
| 1存储在永久性存储器中 | |
需量值
| 平均电流1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
| 有功功率1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
| 无功功率1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
| 视在功率1 | 当前、上次、预测、峰值和峰值日期时间 |
| 需量计算(滑动、固定和滚动区块,采用热量方法) | ✔ |
| 测量窗口与输入、通讯命令或内部时钟同步 | ✔ |
| 可配置的需量间隔 | ✔ |
| 1存储在永久性存储器中 | |
电力质量测量
| 每相的 THD、thd(总谐波失真)I、V L-N、V L-L | I、V L-N、V L-L |
| TDD(总需量失真) | ✔ |
| 单个谐波(奇) | 31st |
其它测量
| I/O 计时器1 | ✔ |
| 操作计时器1 | ✔ |
| 负荷计时器1 | ✔ |
| 报警计数器和报警日志 | ✔ |
| 1存储在永久性存储器中 | |
数据记录
| 最小/最大瞬时值,带相识别标志1 | ✔ |
| 带 1 秒时标的报警1 | 数据最多记录两个固定参数(例如,kWh 和 kVAh),带可配置间隔和持续时间(例如,2 个参数持续时间为 60 天,间隔为 15 分钟) |
| 内存容量 | 256 kB |
| 最小/最大日志 | ✔ |
| 维护、报警和事件日志 | ✔ |
| 1存储在永久性存储器中 | |
输入/输出/继电器
| 数字输入 | 2 |
| 数字输出 | 2 |
| Form A 继电器输出 | 2 |
| 时标分辨率(以秒为单位) | 1 |
| 激励电压 | ✔ |