Messgerät sperren und freigeben
Bevor Sie Ihr Messgerät sperren:
-
Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte notwendige Konfiguration abgeschlossen haben.
-
Führen Sie eine Messgerät-Initialisierungsrückstellung durch, um zuvor gesammelte Messgerätedaten zu löschen.
Ein verlorenes Sperrkennwort kann nicht wiederhergestellt werden.
HINWEIS |
---|
Dauerhaft gesperrtes Gerät
Vermerken Sie die Benutzer- und Kennwort-Informationen
für Ihr Messgerät an einem sicheren Ort.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann
zu Datenverlust führen.
|
- Navigieren Sie zu .
- Drücken Sie auf Bearb, um die Sperrung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
-
Geben Sie Ihr Sperrkennwort ein.
HINWEIS: Das standardmäßig eingestellte Kennwort lautet 0000.
- Drücken Sie auf + und –, um zwischen Aktiv und Inaktiv zu wechseln.
- Drücken Sie auf OK, um die Option auszuwählen.
- Wählen Sie Ja aus, um die ausgewählte Option zu bestätigen und den Bildschirm zu verlassen.
-
Das Sperrkennwort muss unbedingt notiert und an einem sicheren
Ort aufbewahrt werden.
Nach dem Aktivieren der Sperrung wird links oben auf dem Bildschirm ein Schlosssymbol angezeigt.HINWEIS: Das Sperrkennwort muss unbedingt notiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Ein verlorenes Sperrkennwort kann nicht wiederhergestellt werden.